结果:找到"AOC线缆 有源光缆 千兆单模光模块",相关内容1000条
- 100GQSFP28SR4光模块与100GAOC有源光缆的对比
- 100GQSFP28SR4光模块与100GQSFP28AOC有源光缆都被广泛应用于100G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?在了解它们间的区别前,先来了解下它们的共同点吧,首先它们都是使用4通道850nmVCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列,都符合QSFP28MSA和IEEE802.3bm100GBASE-SR4标准。至于它们的区别,下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、两者的结构不同,100GQSFP28AOC有源光缆是由两个光收发器和一根光纤跳线组成,而100GQSFP28SR4光模块只是单纯的一个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SR4光模块 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-23 17:05:00
- 40GQSFP+SR4光模块与QSFP+AOC有源光缆,哪种更适合布线?
- 40GQSFP+SR4光模块与40GQSFP+AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、40GQSFP+SR4光模块VS40GQSFP+AOC有源光缆1、两者的功耗不同,40GQSFP+SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40GAOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40GQSFP+SR4光模块的功耗大于40GAOC有源光缆。2、40GQSFP+SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40GAOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 AOC有源光缆 QSFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:19:00
- 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
- 200G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而200G光模块、200GAOC和200GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种200G数据中心光互连解决方案,其中包含200G光模块、200GAOC、200GDAC,下面易天光通信ETU-LINK就为大家介绍一种200G数据中心短距离互连方案。一、200GQSFP56高速线缆介绍1、200GQSFP56DAC200GQSFP56DAC高速线缆两端采用200GQSFP56模块组件,线缆长度最长5M,支持I2C双线串接口,易于控制,具有低功率、低串扰等特点。QSFP56电缆组件被优化设计以减少串扰和插头...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光模块 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-18 16:56:00
- 数据中心100G以太网布线方案
- 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
- 25GAOC有源光缆的介绍及应用
- 大数据时代下,数据中心对数据传输的需求越来越大,其中AOC有源光缆作为数据传输的重要器件,在数据中心发挥着重要作用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25GSFP28AOC有源光缆的介绍及应用。25GSFP28AOC有源光缆:产品特征采用可热插拔的SFP28封装类型全双工有源光缆850nmVCSEL激光器和PIN光电探测器接收端和发射端内置CDR电路符合SFP28MSA和IEEE802.3by25GBASE-SR以太网标准最大速率高达25.78Gbps每个SFP28模块的最大功耗小于1W电源电压3.3V符合RoHS环保标准(无铅)工作温度为0°C~70°C(商业级)25GSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G有源光缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-28 17:33:00
- 易天光通信10GSFP+AOC有源光缆介绍
- 在谈10GSFP+AOC有源光缆前,我们先来了解下什么是AOC有源光缆。有源指的是有源光缆在通信的过程中需要借助外部能源才能进行光电转换。光缆指的是有源光缆是用光纤来作为传输介质的。现在,你知道什么叫有源光缆了吧。有源光缆的出现是因为基于铜线电缆系统已经不能满足用户的数据传输需求,相比高速线缆,有源光缆的带宽更大,体积重量更轻,电磁干扰度低,传输距离更长,散热性更好等优点,成功替代高速线缆,成为大型数据中心和高性能计算集群中主流的应用方案。了解了有源光缆的含义以及优点后,接下来易天光通信(ETU-LINK)进入主题,给大家介绍下10GSFP+AOC有源光缆的特点以及应用。10GSFP+AOC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G有源光缆 AOC有源光缆 SFP+AOC光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-16 15:39:00
- 25G线缆有哪些分类?区别是什么?
- 25G以太网已经以突如其来的速度冲击着网络世界,并且可能最终成为迄今为止最快完成的一项IEEE以太网标准。25G线缆分25GSFP28高速线缆和25GSFP28有源光缆,它们都可以实现25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。何谓25G有源光缆?25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-11-28 17:23:00
- 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
- 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 光模块 线缆 有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
- 「AOC线缆」100GQSFP28AOC有源光缆类型有哪些呢?
- 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多,此时基于铜线的电缆系统就显得捉襟见肘。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆产品应运而生。在光通信市场中,AOC有源光缆具有多种封装和速率,而在本文中,易天光通信给大家介绍的是100GQSFP28AOC有源光缆。100GAOC有源光缆的结构简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤收发装置和不同长度的OM3或OM4多模光纤组成。100GQSFP28AOC有源光缆有哪些呢?100GAOC有100GQSFP28有源光缆AOC和100GQSFP28to...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线缆 100G QSFP28 AOC 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-01 14:34:00
- 解析有源光缆AOC结构功能及产品应用
- 有源光缆是由集成光电器件组成的,用于在数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电一光一电转换,使用光缆的优越性进行数据的传输。简单来说可以把有源光缆看成两个光收发器(Transceiver)及光缆跳线(Jumper)组成的一套系统,不过这个系统相对独立器件组成的系统速率更高、可靠性更好。图1所示为有源光缆的典型结构示意图:和传统线缆比较,有源光缆集成了多模光纤光缆和光收发、控制芯片,具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AOC线缆 有源光缆 千兆单模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-03 16:35:00
返回